This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630AP-Q1:LMR33630APAQRNXRQ1 电源问题

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1580966/lmr33630ap-q1-lmr33630apaqrnxrq1-power-supply-issue

器件型号: LMR33630AP-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33630

您好、
我正在为 3.8V@3A 使用 LMR33630APAQRNXRQ1。 错误地未将 PGND 连接到 GND、我已通过外部电线将其连接到 GND。  
现在电源有时会提供、而 Vout 突然变为 0V。 我在不同的电路板上更改了 IC 几次、但也有同样的问题。 我观察到、在 IC 中有一个 5V 内部稳压器、这个稳压器位于 IC 的 VCC 引脚上、它的电压会下降至 1.65V。

等待您的及时回复。

附加原理图以供参考。
LMR33630APAQRNXRQ1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ankur 提出您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边  

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、
    我还获取了 SW 和 BOOT 引脚的波形。
    请检查是否正确。  
    注意: 红色波形为 BOOT、蓝色波形为 SW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心 Ankur。 我明天会回来的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ankur、

    问题是由于 PGND 没有直接在本地连接到 IC 处的 GND。 使用外部导线会引入压降和噪声、因此 IC 的内部 5V VCC 降至 1.65V 并关断、导致 Vout 下降。 SW 和 BOOT 波形确认由于接地基准丢失而导致的异常开关。 请确保 PGND 和 AGND 在 IC 上通过短而宽的局部覆铜连接在一起 — 请勿使用外部导线。 这将根据数据表指南恢复正确的 VCC 运行和稳定的开关。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Naresh、
    会对布局进行必要的更改。
    我还有一个问题:如果 IC 由于连接不当而关闭、它们是否有可能再次运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ankur。 我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankur、

    是的、如果 LMR33630 IC 仅由于临时不当接地或 VCC 连接而关断、则它应在固定布局并恢复正确接地后再次正常工作。 只要 IC 未暴露于过压、过流或长时间故障中、其欠压锁定和保护功能就能在不造成持久损坏的情况下进行恢复。 如果重复出现严重故障、则可能需要进行更换

    谢谢、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Naresh、
    会检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Ankur。 谢谢你