This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740–双开关反激式拓扑中无输出电压(基于 PMP41031)

Guru**** 2810125 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP41031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1583051/ucc28740-ucc28740-no-output-voltage-in-two-switch-flyback-based-on-pmp41031

部件号: UCC28740
主题: PMP41031 中讨论的其他器件

您好:

我们已实施 UCC28740 电流控制器 双开关反激 配置。 我们的设计基于 PMP41031 参考设计并修改了 设计 反馈电路 按照我们的要求。

然而、我们面临着一个电路问题 不会产生输出电压 。 控制器尝试启动(观察到输出脉冲,但它) 几个开关周期后关断

我们附上了 波形 设计详情 参考资料。
您能查看并告诉我们是否需要进一步修改设计吗?

谢谢你。

ENS_V1_0_Auxsupply.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadunandhan:

    初级电感非常小、它是真实值吗? 请检查初级电感。 VS 引脚 由于泄漏尖峰会触发 OVP 而达到 6V、请尝试减小似乎很高的漏电感 、或减小 VS 引脚分压器的较低电阻、以初步检查是否达到 OVP。

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushyanth:

    初级电感约为 10.6mH、PDF (ENS_V1_0_AUXSUPPLY) 中提到的值不正确。
    我尝试减小连接到 VS 引脚和 15kΩ 的分压器的下电阻、但行为与之前相同。 VS 引脚上的电压现在低于 4.5V(OVP 阈值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yadunandhan:

    您能分享 VDD 波形吗? 如果 VDD 没有高于上升 UVLO、请减小 R22、然后参阅。

    此致

    Dushyanth