This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:以本地用户(非管理员)的身份运行

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1572726/pspice-for-ti-run-as-local-user-not-admin

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

您好、

我的客户有问题:

------------------------------------

您能帮助我如何以管理员身份安装 PSpice TI 工具并将其用作本地用户吗?  
如果我以管理员身份安装它、则必须以管理员身份运行它、否则许可失败。
我看到没有办法添加激活密钥以后作为用户除了安装..

------------------------------------

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能处理这个问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是他们在将其安装为 admin 并以普通用户身份启动后看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能分享一些反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 — 为延迟道歉。 我也与 Cadence 支持合作、并有一些后续问题可以帮助我们调试问题。

    根据您提供的信息、我的理解是您已成功安装 PSpice for TI、并在安装时插入了激活密钥。 您已使用管理员权限安装了它。 现在、在安装后、当您运行该工具时 作为管理员、 开始运行 而不会出现任何问题 。 请确认。 但是、作为普通本地用户、您无法运行它、并且会显示错误 (LMC-022089)。 如果我遗漏了任何信息或对您的问题有误解、请告诉我。 请您与我分享您结束时的 qalog.txt 文件。 结束时要遵循的步骤:

    1. 在系统变量下设置以下环境变量: CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadence\qalog.txt
    2. 关闭所有 Cadence SPB 相关工具和 PSpice for TI(如果其已在运行)。
    3. 现在尝试以本地用户身份运行 PSpice for TI。 等一段时间。 系统上将显示错误。
    4. 完成这些步骤后、您能否与我分享 qalog.txt。

    您也可以参考以下内容以获得其他帮助:

    文章 (20447079) 标题:如何设置 CDS_LIC_QA_TEST 变量?
    网址: https://support.cadence.com/apex/ArticleAttachmentPortal?id=a1Od0000002JpmoEAC
    谢谢你