This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:PLECS XML 文件的 LMG3100R017 热数据(与 LMG342xR030 相比)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1582549/lmg3100r017-lmg3100r017-thermal-data-for-plecs-xml-file-compared-to-lmg342xr030

器件型号: LMG3100R017

您好 TI 支持团队:

我正在尝试为创建一个热 XML 文件 LMG3100R017 在 PLECS 中执行热仿真。

我发现、LMG3100R017 提供的官方 PLECS 模型不包含仿真所需的详细热数据。

要构建热模型、我参考了类似器件的数据表、即 LMG342xR030 。 如我所附的图片所示,LMG342xR030 模型明确定义了热参数  

image.png

但是、我 在数据表中找不到等效的热性能信息

您能否帮助我找到 LMG3100R017 所需的热数据、以便我能够准确地创建 PLECS 热 XML 文件?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我了解您的顾虑、
    让我与团队合作、了解所需的条件、并返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 U。请帮助我。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongyoeb:

    感谢您关注 LMG3100R017 器件。 恐怕我们只能与那些与我们签订了 NDA 的行业分享这种模式。 您可以使用数据表中的公式以及数据表中提供的热性能信息。

    谢谢、

    Adithya