This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:XDS110 调试探针问题–错误–267:未检测到目标电源

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1580557/xds110iso-evm-issue-with-xds110-debug-probe-error--267-target-supply-not-detected

器件型号: XDS110ISO-EVM
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前在使用时遇到问题 XDS110 调试探针 对目标器件进行编程。 尝试连接时、我收到以下错误消息:

连接到目标时出错:(错误–267 @ 0x0)
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标 JTAG 连接和/或连接设置、并指定电压电平。
(仿真包 20.0.0.3178)

我已验证目标板的所有连接和电源电平。 此外、我使用另一个 XDS110 调试探针测试了相同的设置、并且可以正常工作、不会出现任何问题。

这表明问题可能与该特定的 XDS110 单元有关。

您能否为后续步骤对该调试探针进行故障排除或修复提供建议?

感谢您的帮助。

此致、
[Bhairav K.]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhairav:

    您能否首先确认您使用的 XDS110 调试探针是 XDS110ISO-EVM、而不是 TMDSEMU110-U

    该错误意味着 JTAG 调试器无法检测目标(TVRef 引脚)上是否存在电源电压。

    如果使用 XDS110、则会出现错误–267、 Power Selection 设置被设置为 探测提供的电源、 但硬件本身未正确地为目标器件供电。 在这种情况下、请验证是否所有电源连接或 LaunchPad 跳线均已正确连接。

    确认您使用的 XDS110 调试探针硬件后、我可以帮助您进一步调试。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的答复。 请查看以下详细信息:

    • 我正在使用 TMDSEMU110-U 调试探针。

    • 我的目标板已通电 外部使用 3.3V 电压

    • 大小 不供电 目标。

    • TVRef 引脚连接正确 、以及所有 JTAG 信号 (TCK、TMS、TDI、TDO、GND)。

    • 我测试了另一个 XDS110 调试探针、工作正常 使用相同的设置时、目标板和电源连接确认正常工作。

    请告知我后续步骤或我应该在 TMDSEMU110-U 探针上执行的任何其他检查。

    此致、
    Bhairav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhairav,

    感谢您为我查看这些详细信息。 请使用打开 TT  客户支持中心、  它们可以进一步帮助您获得替换产品。

    https://www.ti.com/customer-support/request-form 

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的答复。

    我们再次测试 2 个相同的器件出现问题、即 DAP 错误。

    此致、
    Bhairav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhairav,

    这是一个与单独的问题  错误–267?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的答复。

    是的,这是一个不同的问题,你能帮我解决这个问题,或者我必须进入新的论坛。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhairav,

    请针对这个单独的问题创建一个新的论坛帖子。

    此致、

    Brennan