This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564242:Webench EMI 频谱多样性和输入 EMI 滤波器调优

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS564242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1573862/tps564242-webench-emi-spectrum-oddity-and-input-emi-filter-tuning

器件型号: TPS564242

工具/软件:

有关 Webench 设计的快速问题 B0847C06BCFAC3DC810A171FE9042000 -“滤波器前的纹波频谱“图未显示任何峰值、这违反直观。 对于 TPS564242 以外的其他芯片、Webench 可以预测预期的峰值。 尽管如此、我手动选择了输入滤波器、但即使没有滤波器、也没有纹波在我看来很奇怪。 可能某些与纹波相关的属性在该芯片的 Webench 定义中未激活?

手动调整输入 EMI 滤波器元件值的可能性存在一些可用性问题:更新计算后的值往往与手动输入的值有很大差异、您是否有包含手动调整策略建议的指导文档? 我通常会尝试将电感值和电容值保持在分别适用于低封装元件和陶瓷元件的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能分享一个 Webench 中设置的参数的屏幕截图吗? 我可以尝试在我这边重现同样的情况

    此外、如果您特别需要任何波形、请告诉我。 我可以得到实际 EVM 的波形。 只需提及您的测试条件即可。

    谢谢!  

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WBDesign6.pdf

    我只需上传 Webench 的输出、包括更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们会重新检视您的建议。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、您是否重现此问题? 此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric  

    有一个单独的团队负责处理 WEBENCH 查询和建模问题。 我与他们保持联系、并将在下周回复您。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric  

    有一个单独的团队负责处理 WEBENCH 查询和建模问题。 我与他们保持联系、并将在下周回复您。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    得到 Webench 团队的更新、他们将在本周结束或下周初为我更新此问题。 我将相应地向你提供最新情况。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

    WEBENCH 团队已经找到并正在着手解决这个问题。 这是我从团队收到的回复。 我请求您在两周后创建一个新主题、以便我们可以在上面看到此问题、以便我们回复和解决您的问题。 现在、请关闭此主题

    谢谢  

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nikhil、错误地无纹波频谱曲线的描述原因(频率并不总是传递)是否也会与另一个奇怪之处相关?

    出于某种未知原因、 现在、EMI 滤波器菜单会持续报告我现有设计的所有滤波器都没有任何影响。

     滤波器正向 传递函数和输入纹波衰减传递函数图现在为空白  在某些设计中、会出现一个无法满足阻抗限制以保持环路稳定性的警告。

    也许当我一段时间没有触摸设计时、更多的数据会丢失?

    EMI 滤波器菜单中的 Filter Components 和 Filter vs Converter Impedance Comparison 仍显示预期数据、纹波频谱确实为大多数设计显示了合理的数据、但此处讨论了已知例外情况。 线路阻抗仍为 1uH 和 90m Ω 至 190m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    我相信这是因为团队正在努力在后端纠正这些模式 请等待几天、然后重试。 问题应该得到解决。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能。 我是否可以让 TT 打开以提醒我? 或者您是否需要在 17 天后关闭并重新打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请立即关闭此主题、稍后创建新主题。

    谢谢!

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    这是我从团队获得的您的报告。 希望这有所帮助

     e2e.ti.com/.../WBDesign9590_5F00_EMI-Oddity.pdf

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我可以看到此 PDF 中提供了纹波频谱。 期待使用更新后的 webench 来完成此操作。

    PS:我注意到 PDF 中并未提及用于滤波器仿真的电源线阻抗值、这些值是否有助于在原理图中列出或显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中不需要显示电源线路阻抗。