This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:无法确认环路响应中的相位是否超过 0 度。

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-POWER-DESIGNER, TPS62871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559258/webench-power-designer-cannot-confirm-if-the-phase-crosses-0deg-in-the-loop-response

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件: TPS62871

工具/软件:

您好的团队、

我的客户一直使用 WEBENCH-POWER-DESIGNER 并使用 TPS62871 来设计直流/直流电源设计。 它可以输出环路响应图、但仅显示高达 1MHz 的数据。 我的客户无法从 1MHz 检查数据... 是否有办法从 1MHz 查看数据?

直到 1MHz、相位才会超过 0 度、因此客户无法确认所示的增益裕度 webench 报告是否正确。  

e2e.ti.com/.../amCharts.csv

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yhi  Shunsuke Yamamamamamamamoto-San,

    感谢您 联系我们。 我们正在与软件团队核实这一点、一旦我们收到团队的更新、我们将就此向您回复。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yhi Shunsuke Yamamamamamamamoto-San,


    您能通过分享客户设计来帮助我们、这将有助于我们进一步调试问题。

     以下是 共享 Webench 设计的步骤。

    1.创建 Webench 设计并点击“导出“选项卡。 单击 其正下方的共享图标。  

    2.点击“公共链接“选项卡中的“获取链接“。

    3.与我们分享生成的链接。

    谢谢。此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Umayal、

    这是下面的链接。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我们正在调查此问题、一旦我们对其进行了更新、我们将立即回复您。

    此致、

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaheen:

    这只是一个很好的提醒如果你能给我一个更新它是有帮助的。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yhi Shunsuke Yamamamamamamamoto-San,

    我们扩展了器件 TPS62871 的 Webench 上环路响应图的 x 轴限制、但无法观察到相位交叉。
    我们正在积极重新设计环路模型以解决此问题。
    有关 x-轴限制扩展的更改目前在我们的内部服务器中,我们将在循环模型中发现的问题得到解决后立即将更改移至 TI.com。
    我们将随时为您提供最新信息。

    谢谢。此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Umayal、

    谢谢你让我知道一个好消息! 我期待完成更新...

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yhi Shunsuke Yamamamamamamamoto-San,

    感谢您的理解和持续支持。

    我们将随时向您发布有关进一步进展的信息。  

    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、

    请问我是否有任何关于我的请求的最新情况?

    如果你能告诉我什么时候可以更新 Webench 的话,这真的很有帮助。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yhi Shunsuke Yamamamamamamamoto-San,


    我们正在重新设计环路模型以解决此问题。
    我们已在产品专家审查中更新了环路模型及其。
    但是、解决该问题可能需要更长时间、因为我们的产品专家建议对环路模型进行的增强很少。
    我们将在 TI.com 上提供修复程序后立即更新您。

    谢谢。此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yhi Shunsuke Yamamamamamamamoto-San,

    我们更新了器件 TPS62871 的 Webench 环路模型。我们扩展了该器件 Webench 上环路响应图的 x 轴限制。更改均在我们的内部服务器中进行、本月末将在 TI.com 上提供。
    我们将随时为您提供最新信息。

    但是、扩展的 x 轴限值以及相位交叉无法观察到。
    如需立即参考、请在此处将报告条件的设计报告附加为附件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/TPS62871_5F00_Final.pdf


    Webench 环路模型算法使用插值技术来获得近似的交叉、以防未找到相位交叉。
    在这种情况下、使用插值技术获得的相位交叉相对应的增益显示在运行值中。

    如有任何进一步的疑问、请返回我们。

    谢谢。此致、
    Umayal