This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:UCC28710 IC 不工作:MOSFET 不开启

Guru**** 2924760 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1583617/tida-010938-ucc28710-ic-is-the-not-an-working-mosfet-is-not-a-turn-on

器件型号: TIDA-010938
主题中讨论的其他器件: UCC28710

您好:

我们使用的是 TIDA-01938 中所述的电路。 这是一款非隔离式通用输入 AC/DC 转换器 、用于在组装元件后提供 12V 输出、我们获得的输出电压仅为 0.45V。 此外、Vs 引脚上的电压仅为 0.29V。 我们根据 BOM 使用了确切的元件值。 只有我们将输出电感器 (100uH) 更改为 (100uH)。  

请将 UCC28710 的仿真链接 LT SPICE 模型发送给我、然后尝试在 LT SPICE for TI 软件中运行电路。

我直接在 TI 参考设计 TI 参考设计 TIDA-010938 AC-DC 中设置电路。 电路根本无法工作。  

此外、我注意到、UCC28710 中的模型错误在过去的一个线程中提到过、  

请建议补救措施/解决方案。

上述模型错误是否已修复、或者此参考设计 (TIDA-010938 AC-DC) 中是否存在问题?

此致。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    感谢您的问题。  

    您是否使用 TIDA-010938 中的 1:1 电路? 在这种情况下、J7(如图中所示)是否与跳线连接?  否则没有直流母线连接。  

    我相信您也有较旧版本的设计 (E1)。 所有最新信息都可以在 TIDA-010938 参考设计| TI.com 的“设计文件“下找到。

    此外、您指的是什么模型错误? 您能 向我指出问题、以便我能更好地理解。

    谢谢、

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    感谢您的解决方案、

    DRV 信号不会产生脉冲来驱动 MOSFET。  UCC28710 中的模型错误、我知道 TIDA-010938 的更新文件。 您能为 UCC28710 提供一个我可以在 LTSpice 中运行的 LTSpice 模型吗?  这是一款用于 12V 输出的非隔离式通用输入 AC/DC 转换器 。组装元件后、我们会获得 12V 输出电压但未获得该输出电压、请让我大致了解 AC/DC 转换器的输出 12V 什么是输入。

    谢谢、

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    您可以找到适合您的终端案例的模型 Tina 仿真。  

    关于 TIDA-010938、理念是将输入轨连接到高压直流母线:这里我们介绍了 400-500V 直流母线和~12V 输出。  

    如果您的器件未启动、或许该主题 很有用: UCC28710:UCC28710 仿真无法正常工作 — 仿真,硬件和系统设计工具论坛-仿真,硬件和系统设计工具 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Veda

    e2e.ti.com/.../Buck_5F00_UCC28710.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Vedatroyee,

    感谢您的答复。

    为什么 UCC28710DR 型号的引脚 4 (GND) 没有直接接地? 进行此配置的原因是什么?

    在 MOSFET 源极(引脚 3)处、输出的原因是什么?  

    谢谢、

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    UCC28710 的引脚 4 连接到器件的本地接地。 您可以在数据表中找到更多信息 、以查看连接 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28710.pdf?ts = 1762762079438&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

    您能详细说明一下您的第二个问题吗? 我认为仿真可以作为一个很好的平台来了解每个引脚或系统中不同点的电压波形。

    此外、作为反馈、在硬件测试中、系统开始产生 12V 电压的启动电压为~100V。  

    此致、

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vedatroyee Ghosh ,我是 Sneha 的同事。 Sneha 的含义是本地器件接地和 GND_HVN 是相同的。 她的问题是、为什么引脚 4 (GND) 连接到 Q2 MOSFET 源极而不是 GND_HVN、同时 C116 电解电容器连接到 L13 电感器之前的同一节点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Vedatroyee,

    模型可能有问题、在 PSpice 上仿真电路后、 Vraj Parikh  没有得到 12V 的输出电压。建议出现什么问题

    谢谢、

    Sneha