This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:我们基准仿真不提供输出电压

Guru**** 2921940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1584696/tps629210-we-bench-simulation-giving-no-output-voltage

器件型号: TPS629210
主题: TPS62160 中讨论的其他器件

您好:

我尝试使用我们的基准仿真器来仿真 TPS629210。 我正在仿真的电路具有 5V 输入电压、需要在 100mA 上输出 1.2V。 该电路设计可在以下位置找到:webench.ti.com/.../11

进入 SIMULATE 选项卡时、会得到一个默认电路(请参阅下面的第一个图)、输入电压设置为默认值 10V、但不会得到我需要的值。 如果我按原样对该电路进行仿真、则会获得所需的输出(下面的第二幅图)。 当我将输入电压更改为 5V(从原始 10V 更改为 5V)时、无法保存电压。 这是因为“初始输入电压“的范围为 3V 至 17V、默认情况下设置为 0V。 我认为、该范围应该允许 0V 作为最小值、就像我仿真的其他一些器件一样。

为了进行仿真、我将初始输入电压和峰值输入电压设置为 5V。 下面的第 3 幅图像显示了结果 — 请参阅 SIM ID 3。 但这提供的输出为 0V、输入为 5V、这对我来说毫无意义。 我测试了其他输入电压、输出电压仍为 0V。  

请您解释一下我的做法有什么问题吗?

默认电路:

默认仿真:

5Vin 仿真: