This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A:TPS62A01 在 PSpice for TI 上无输出

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1586901/tps62a01a-tps62a01-no-output-on-pspice-for-ti

器件型号: TPS62A01A
Thread 中讨论的其他器件: TPS62A01

您好:

 

当我对 TPS62A01 进行仿真时、仿真中没有输出电压。 如何让这个电路在仿真中起作用?

提前感谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogun、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    对于启动仿真、最好在 VIN 电源启动之前使用具有 10us 延迟的电压脉冲。 这将启动内部信号。

    您可以使用模型封装中包含的原理图作为基准并根据您的设置进行调整。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    非常感谢。