This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:模拟速度 DC/DC 转换器

Guru**** 2915340 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1580469/pspice-for-ti-simulation-speed-dc-dc-converter

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: TPS61299TPS61299A

您好、

我正在尝试对 TPS61299 DC/DC 转换器进行仿真、但注意到仿真速度非常低、只有几毫秒 我从如下所示的简单电路开始。 我还调整了仿真参数以放宽精度要求(请参阅下面的设置)、但它不会显著提高仿真速度。

你有什么建议吗?  非常感谢。

此致、
Lukas

Schematic.PNG

 

Config.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    相应的工程师将立即做出响应。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    这是正常的模拟将需要很长的时间,因为涉及严重复杂的模型,请耐心. 您可以在接管其他工作时让它保持运行状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我遇到的模型问题更多。 我使用 TPS61299 的_A 型号和 1.5V 输入电压对以下电路进行了仿真。 使用 365k Ω 电阻器时、我预计输出端电压会升至 1.8V。 但是、电压会不断增加、以超过目标输出电压、当我让仿真运行更长时间时、电压会持续增加。 这里的问题是什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lukas、ć

    您是否使用 TPS61299A? 是输入电压 1.5V。 可以测试电感器电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如原理图所示、上面显示的仿真结果来自 TPS61299A。  
    我使用 TPS61299 模型重复了简单测试、结果非常相似(见下文)。 我还用蓝色绘制了流经电感器的电流、看起来是合理的、不同之处在于、尽管已经超过设定的输出电压、但开关频率会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    这很奇怪,你能下载一个新的,并从全新的设置模拟? 而不更改仿真的默认设置来加速仿真、这可能会导致您描述的不稳定情况。