This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:如何在 WEBench 上设置输入电压

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1587235/tps629210-how-to-set-input-voltage-on-webench

器件型号: TPS629210
主题: TPS62160 中讨论的其他器件

您好:

继我 之前的一个问题之后、当我将中电路的 Vin 分量设置为 5V 并将 100mA 处的参数设置为 1.2V OUT 时、TPS629210 的仿真输出为 0V。 通过将 Vin 参数设置为 5V 最小值和 5V 最大值、即可解决该问题。

我想问是否通过参数设置输入电压是预期方法、因为我可以使用 TPS62160 器件执行上述两种方式、但不能使用 TPS629210。  

更改参数:

更改 Vin 分量:

谢谢。