This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050063:硬件选择

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1586243/tida-050063-hardware-selection

器件型号: TIDA-050063

您好、

希望你很好。

在 TIDA-050063 中、预充电电路设计(链接如下所示)。 了解如何选择电感器和 MOSFET。

 www.ti.com/.../tiduf21a.pdf

在该设计中、根据充电时间计算平均电流、即 I=C*dV/dt(我们以 800V 充电的 4A 为例)。 该电流值使用来进行电感器和 MOSFET 选择、对吗?  

我的问题是、如果在满载情况下直流电流为 600A、是否可以使用 10A 电感器和 MOSFET? 这些东西不会变热和损坏吗?  

您能否解释一下选择预充电电路元件的基本规则、特别是大功率应用的基本规则。

非常感谢、

此致、

Zu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zu、

    预充电电路是在系统上电开始时发生的 系统 为链路电容充电。 现在、由于链路电容电压与电池电压相同、因此应打开接触器。 接触器电阻低、可以处理高电流负载、例如 600 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    感谢您的答复。  

    根据您的回复、我可以理解我可以选择小电流值的电感器。

    我的另一个问题是、当接触器打开时、是否应该关闭 MOSFET? 由于 MOSFET 的电阻也很低、因此此时会有大电流流动。 这个问题与 MOSFET 的选择有关。  

    此外、对于整流器电路、您是否建议使用此预充电电路? 或者、您建议使用传统的三相预充电电路、即接触器和 NTC。  

    非常感谢您的帮助。

     此致、

    Zu