This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC:LM5116 Webench 仿真不再起作用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1587549/lm5116-5116wg-25116design-calc-lm5116-webench-simulations-no-longer-working

器件型号: LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC
Thread 中讨论的其他器件: LM5116LM5146

LM5116 新的和现有的设计在多台笔记本电脑和网络上失败。  此问题与“负载瞬态“、“稳态“和“启动“有关。  

两周前没有发现任何问题。

“模拟失败“。

LM5146 仿真工作正常。

谢谢、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    如果有任何更新、我将联系 WEBENCH 团队。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    已根据本答复解决发出的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL