This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:我需要对 LM5145QRGYRQ1 执行 WCCA—能否向我发送“LM5145_quickstart_calculator_A5"电子“电子表格中使用的计算公式? 谢谢

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1586245/lm5145-q1-i-need-to-perform-a-wcca-on-the-lm5145qrgyrq1-could-you-please-send-me-the-calculation-formulas-used-in-the-lm5145_quickstart_calculator_a5-spreadsheet-thank

器件型号: LM5145-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5145

我需要对 LM5145QRGYRQ1 执行 WCCA、您能否向我发送“LM5145_quickstart_calculator_A5"电子“电子表格中使用的计算公式? 我需要这些计算公式来执行 WCCA 分析。谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pan Liu、

    我们将研究您的问题并返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待着你的答复

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pan。 我将于今天作出回应。  

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    我们 无法直接从快速入门计算器电子表格中共享公式。 对于 LM5145QRGYRQ1 上的 WCCA、请参阅 LM5145-Q1 数据表:它包含计算器中使用的所有相关设计公式(例如输出电压,电流限制,补偿等)。 可以使用降压控制器拓扑的一般概念和公式。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naresh、

    好的,注意,但我想知道如何计算 IC 功率耗散?我找不到数据表中的相关公式或描述,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    对于每个加上 2mA 工作电流、您可以将 VCC 电流计算为 VIN*FSW、然后将总电流乘以 Qg(如果存在外部偏置,则为 VCC)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 这里还有一个问题。 请帮忙回复。 我想知道如何计算 Eoss1 和 Eoss2、什么是 tdt1 和 tdt2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。

    我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、 这里还有一个问题。 请帮忙回复。左图显示了 LM5145 中的 MOSFET 开关损耗公式、右图是 MOSFET 数据表—TR 是指 MOSFET 的导通上升时间吗?tf 是指 MOSFET 的关断下降时间?我们随时待命、非常感谢您的快速响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pan。 “我不会骗你的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    1. Eoss1 和 Eoss2 是高侧和低侧 MOSFET 的输出电荷能量、直接取自各自的 MOSFET 数据表;请在功率损耗公式中使用这些值。
    2. TD1 和 td2 是指 MOSFET 数据表规格中列出的导通延迟时间和关断延迟时间(以纳秒为单位)。
    tr 和 tf 是导通上升时间和关断下降时间、也在所用 MOSFET 的数据表中指定。


    对于 LM5145 设计、所有必需的时序参数和能量值都应直接从所选的 FET 数据表中获取。

    希望这有所帮助。  
    此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh。

    抱歉,您的第三个回复说:
    “3. tr 和 tf 是导通上升时间和关断下降时间、也在所用 MOSFET 的数据表中指定。 但是、在“LM5145_quickstart calculator_A5“中无法输入这两个参数、即 tr 和 tf。“"我“我是否可以询问相应的表中所指的两个参数? ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh。

    抱歉, 您的第三个回复说:
    “3. tr 和 tf 是导通上升时间和关断下降时间、也在所用 MOSFET 的数据表中指定。 但是、在“LM5145_quickstart_calculator_A5"中“中无法输入这两个参数、即 tr 和 tf。“"我“我可以询问相应表中涉及的两个参数吗?“"请“请参阅随附的图像、告诉我表中的哪两个参数对应于 tr 和 tf。“  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan

    感谢您的消息。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

     Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、


    LM5145 的快速入门计算器不需要 MOSFET 上升时间 (tr) 或下降时间 (tf)、因此您可以忽略这些参数。 只需输入您的表和数据表中所示的电荷、电容和电阻参数、tr 和 tf 仅用于更详细的手动计算、而不在该工具中。


    希望这可以解决您的查询。


    此致、
    Naresh