This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:如何使用参考板对 IC 进行编程

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, EV2400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1574130/pmp41115-how-to-use-the-reference-board-to-program-the-ics

器件型号: PMP41115
主题中讨论的其他器件: EV2400USB2ANY

工具/软件:

你好

我们感兴趣的是使用 PMP41115 为电池组充电。 PMP41115 参考设计仅有一份测试报告、没有有关如何使用电路本身的用户指南。 我们想知道的是配置 USB PD 和充电器 IC、使其接受任何 USB PD 电压电平并为电池充电器所需的过程和设备。

如何将评估板连接到 PC? 我需要哪种类型的适配器?

如何对评估板进行编程? 我应该使用哪种应用程序? 是否有关于此应用程序的任何用户手册?

PMP41115 中使用的 EEPROM 有何用途?

感谢您的帮助!

此致、

Samo Smodiš ć