This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:用于原理图和光绘开发的 Altium 文件

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62873EVM-143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1589848/tps62873-q1-altium-files-for-schematic-and-gerber-development

器件型号: TPS62873-Q1
主题: TPS62873EVM-143 中讨论的其他器件

您好:

可以获得 TPS62873EVM-143、原理图和光绘文件的整个项目

在 Alitum 版本上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrique:

    感谢使用 e2e。 请让我与团队核实。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyi:

    是否有关于这些数据信息的新闻?

    提前感谢

    此致

    Enrique。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrique:

    我将通过电子邮件与您联系。

    BR、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致

    Enrique。