This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610-DESIGN-CALC:需要 SPICE 模型

Guru**** 2781515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51606, LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1590505/lmr51610-design-calc-need-spice-model

器件型号:LMR51610-design-Calc
主题中讨论的其他器件: LMR51606LMR51610

我可以获取 LMR51606 直流/直流转换器的 SPICE 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您希望 LMR51610 的未加密版本正确吗?

    因为加密版本在产品页面上提供。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我需要未加密的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否与 TI 签订了 NDA?

    如果是、可以共享 ID 吗?

    此外、您所在地区的现场应用工程师是谁?

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我是否与 TI 签订了 NDA。  我购买 TI 产品已经有 40 年了、而且使用网站只要它可以运行、所以我假设我有时签署了 NDA、但我不知道我的 ID 会是什么。  我也不知道 FAE 是谁在我的地区在这个时候。

    为什么我需要这一切呢?  我只是在设计中尝试使用 TI 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请告诉我们您从哪个地区订购产品?

    我将获得有关 FAE 的信息。

    至于 NDA、需要签订此协议、因为 PSpice 模型的未加密版本受到 NDA 限制信息的约束。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此外、您是否可以联系 Texas Instruments 的客户支持以获取 NDA?

    如果没有 NDA、我们将无法与您共享未加密的 PSpice 模型。

    遗憾的同样。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不幸的,不是一个很好的方式来销售设备.  我只会设计其他人的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据 TI 政策、我们只能在制定适当的 NDA 时共享未加密的模型。 很抱歉在这种情况下没有任何帮助。

    谢谢。此致、

    南迪