This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60460-Q1:需要 CAD 模型

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1590776/lmr60460-q1-need-cad-models

部件号: LMR60460-Q1

请提供器件 LMR604601SVBCRQ1 的 CAD 模型。 还有该产品的 Webench 仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thinesh:

    目前尚不提供 CAD 和 webench 模型。 请联系 您当地的 TI 代表、了解有关时间安排。

    如果您立即需要 CAD 模型、可以使用以下模型: https://www.ti.com/product/LMR60410-Q1#cad-cae-symbols 。它的封装和引脚布局应与您请求的封装和引脚布局相同。

    谢谢您、

    Joshua Austria.