This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:在 PSpice for TI 中使用 LM5148-Q1 进行多相仿真

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM25149, LM5148, LM25148, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1591033/lm5148-q1-multiphase-simulation-using-lm5148-q1-in-pspice-for-ti

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149LM5148LM5149

您好:

我目前正在努力使用 LM5148 实现多相设计。 我通过修改 LM25148s 的参考设计来创建了一个设计、但是最终设计需要比 LM25149 提供的电压更高。  

这导致我有三个问题:

1) 由于 CONFIG 引脚未进行仿真、因此如何添加由 SYNC 引脚控制的次级侧?

2) LM25148's 模型(不是物理器件)是否能够处理 LM5148 和 LM5149 能够处理更高的电压?

3) 是否有办法断开集成 EMI 滤波器组件?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    设备专家不在办公室。 我们会尽快回复您  

    谢谢你

    此致  

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    LM5148/-Q1 与 LM5149/-Q1 相同、但没有 AEF。 我不确定我们是否在 PSPICE 模型中验证了两相操作。 如果有帮助、我可以共享 SIMPLIS 模型。

    此致、

    Tim