This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:电源输出会影响传感器的精度

Guru**** 2802095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1589360/lm5161-the-power-output-affects-the-accuracy-of-sensor

器件型号: LM5161
Thread 中讨论的其他器件: LM5160

我们目前遇到的问题是、在使用 LM5160DNTJ 芯片和隔离式电源应用解决方案时、隔离后的电压变化会在输入电压发生变化时影响后续传感器的精度。

已确定以下位置问题。 断开电阻器 R131 并从另一个电源为后续级供电是可以的。 通过调整 R136 和 C140、已有改进、但效果不理想。 请您提供一些建议、谢谢。

问题位于红色框中 TOPOLOGY.jpgsch.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    您能否确认使用的是 LM5160 还是 LM5161?  

    请说明您正在测量上述电压电平的节点?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、LM5160 标题错误。

    我们客户的产品是智能仪表。 最后一张图片的纵轴表示 MCU 收集的电流精度。 目前、如果将 LM5160 替换为直流电源来为 LDO 供电、则精度将正常。 连接到 LM5160 时、会出现精度波动和精度不准确的问题。 我们已在红色框中标识了该器件。 您能告诉我们哪些因素会影响这一结果吗? 明天、我将发送变压器参数和 LM5160 的输出波形供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hu:

    对延迟响应深表歉意  

    1. 您可以发送部件号吗? 我将详细查看原理图。 此外、请绘制器件的输出电压(次级)图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hu:

    我刚才看到您已 在 其他 E2E 主题中分享了上述要求的详细信息(Vout 型号,波形,器件型号):  

    LM5160:输出变压器和外设设计检查 — 仿真,硬件和系统设计工具论坛-仿真,硬件和系统设计工具 — TI E2E 支持论坛

    我将关闭此主题、让我们继续讨论另一个主题。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。