This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:双向降压/升压转换器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61289, TPS61289EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1590853/tps61289-bidirectional-buck-boost-converter

器件型号: TPS61289

尊敬的团队:

我目前正在从事双向降压/升压转换器设计、想使用 TPS61289 对电路进行仿真。 您能否提供必要的 LTspice 库或指导我在哪里可以对此设计进行仿真?

非常感谢您的支持。

  • 奇数/偶数单个 LFP 电芯端子  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    LTspice 是 ADI 的仿真工具。 我们不提供 LTSpice 模型。 您可以尝试将 pspice 模型转换为 LTspice。 BTW、是否为奇数、甚至是单节电池? 电池类型和电压范围是多少?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将使用 VLOW 侧 LFP 电池、额定值范围为 2.5V 至 3.6V、VHIGH 侧 12V 超级电容器(3V、4 个串联电容器)、

    库已解决问题、您能否提供 TPS61289EVM 的仿真模式、  

    TPS61289EVM-113 —TPS61289 评估模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    该 EVM 需要哪种型号? TI.com 上提供的 PSpice 已包含 EVM 元件。

    此致、

    Travis