This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801-Q1:对 TPLD801-Q1 进行系统内编程

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801-Q1, TPLD801, TPLD1202, TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1591588/tpld801-q1-in-system-programming-to-tpld801-q1

器件型号: TPLD801-Q1
主题中讨论的其他器件: TPLD801TPLD1202TPLD2001

我有一个使用 TPLD801-Q1 的设计、我喜欢使用系统内编程对该 TPLD 进行编程、我需要为编程工具保留哪些信号引脚、以及如何处理编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

      请查看应用简报 TPLD 系统内开发、以获得有关这方面的帮助。 您需要五个引脚进行编程、但在器件编程后仍可以使用它们。

    作为一个提醒、通用输入 (GPI) 引脚将在编程期间保持高电压 (VPP)。 如果执行系统内编程、请特别注意连接到该引脚的外设。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您具有适当的响应、根据本应用简报 TPLD 可配置 SPI 或 I2C、此应用仅展示了 SPI 配置 TPLD 的方法、如何使用 I2C、 它可以使用更少的 IO 引脚来配置 TPLD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    关于美国感恩节、我们将在星期一上对此做出回应  

    -欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    TPLD801 只能配置 SPI。 只有 TPLD2001 和 TPLD1202 可以同时配置有 SPI 和 I2C。

    概括而言、 应用简报 TPLD 系统内开发 不适用于永久配置。 它仅指临时配置。

    此致、

    Nikki