This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:DS3502 数字电位器能否可靠地控制 LM2596 可调节降压稳压器的输出?

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1590050/lm2596-can-the-ds3502-digital-potentiometer-reliably-control-the-output-of-an-lm2596-adjustable-buck-regulator

零件号: LM2596

您好:

我正在尝试    通过替换 TI 数据表 图 9-13 中所示的传统反馈电阻器 (R2)、确定是否可以使用 DS3502 I²C Ω 数字电位器来控制 LM2596 可调节降压稳压器的输出电压。

VREF=VREF (1+R2R1)、VREF=1.23 VV_{OUT}= V_{REF}\LEFT (1 +\frac{R2}{R1}\RIGHT)、\quad V_{REF}=1.23\text{V}VOUT​=VREF​(1+R1R2​)、VOUT​=1.23V  

我尝试将 R2 (VOUT - FB) 替换为 DS3502、从而保持 R1 = 1k Ω、距离 FB→GND。
DS3502 通过以下方式供电:

V+(模拟) = 12V

VCC(逻辑) = 3.3V

RH→VOUT、

RW→FB、

未使用 RL、

经 I2C 验证工作(扫刷时电阻变化 2 k 欧姆、6.6 k 欧姆、11.6 k 欧姆)。

断开电路连接时、DS3502 工作正常。
但是、当连接到 LM2596 反馈引脚时、无论雨刮器设置如何、输出电压都几乎保持恒定(约为 11.5V 至 11.8V)。

我的问题:

DS3502 是否 在电气方面适合 用作  LM2596 反馈网络中的 R2 可变顶部电阻器?
内部是否存在限制(顺从电压,电刷线性度,FET 结构、最小 V+到端子电压、漏电流、 等)以防止在用 DS3502 替换 R2 时 LM2596 正确调节?

如果无法在此拓扑中使用 DS3502、是否有推荐的数字电位器或数字方法来控制 LM2596 反馈引脚?

请作出任何澄清。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享您的原理图吗? 此外、您使用的是定制电路板还是该器件的 EVM?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于响应已经有一段时间了、我现在将关闭此主题。  

    如果出现其他信息、请随时根据需要重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.