This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22-A26-A22-CALC:有关 PSpice 模型类型和平均模型请求的阐释

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1593933/tpsm843b22-a26-a22-calc-clarification-on-pspice-model-type-and-request-for-average-model

器件型号:TPSM843B22-A26-A22-CALC

尊敬的 TI 支持团队:

我希望您做得好。

我目前正在使用该组件  TPSM843B22RDGR 我注意到 TI 网站上提供了 PSpice 模型。 我想确认所提供的型号是否为  或平均模型

如果可用型号为 不是一个普通的模型 请您向我们提出请求 平均模型 高精度实验室模块 交流仿真和稳定性分析 有很多工作要做。

提前感谢您的支持。

此致、
Gauri

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    以上内容只是针对我上一个有关 PSpice 模型的问题的温和跟进 TPSM843B22RDGR 。 我尚未收到响应、因此我想检查是否有任何更新。

    如前所述、我想确认 TI 网站上提供的模型是否为 或平均模型 。 如果不是普通型号、请提供 平均模型 、正如我们需要的那样 交流仿真和稳定性分析

    此外、请告诉我正确的答案 交流注入源的位置 电路中用于执行交流仿真的电路。

    谢谢你。