This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:OPA810vsOPA2810 PSpice for TI 仿真结果差异

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, OPA2810, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1598763/pspice-for-ti-opa810vsopa2810-pspice-for-ti-simulation-result-difference

部件号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件: OPA2810OPA810

您好、
我将为 OPA2810 和 OPA810 执行 TIA 仿真。
使用 OPA810 时、几乎可以获得预期的输出电压、如下所示。
不过、当我使用 OPA810 的双通道版本 OPA2810 时、我可以观察到瞬态行为、如下所示。

OPA810:
image.png 
OPA2810:
image.png
OPA2810 模型的行为似乎有点棘手。
您能否检查 OPA2810 的 SPICE 模型是否没有问题?

此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

     在这种极少数情况下、我们的双通道放大器与单通道放大器略有不同。 OPA2810 具有 105MHz 的 BW、而 OPA810 具有 140MHz 的 BW。  

     我复制了这个电路、它似乎在我这边工作、pw 和 per 假设是 1e+9s 吗? 明天也能在 PSpice 中复制它。

    谢谢您、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
     > PW 和 PER 是否假定为 1e+9s?  
    我只设置“Step"响应“响应、如下所示。 我没有特意设置“PW"和“和“PER"。“。

    >我明天也可以在 PSpice 中复制它。
    感谢您的答复。
    我等待您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Machida-San、

     我能够在 PSpice for TI 上运行它、并能够为两个器件获得相同的输出。

     您是否能够在您的端运行附加的项目? 它可能是 OPA2810 的旧版本、如果它在您的末尾有效、您可以在网表中比较日期吗?

    e2e.ti.com/.../OPA2810.zip

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    我可以确认您所附的项目正常工作。
    但是、当我刚刚更改 OPA2810 时、我发现了问题。

    > t 可能是较旧版本的 OPA2810、如果它在您的末尾有效、您可以在网表上比较日期吗?
    您能告诉我如何在 PSpice 上确认网表日期吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我可以确认网表信息。
    这是您的模型和我的模型信息。
    型号似乎是一样的...

    您的模型  

    我一边更改了 OPA2810 的模型

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还尝试仅将 OPA2810 的符号从您附加的工程复制到我的原始工程。
    因此、我可以观察到预期的结果。 因此、OPA2810 库似乎存在问题。
    但是、正如我之前所述、每个 lib 文件的修订版本似乎都是相同的...
    现在、我将使用我从您的工程中复制的 OPA2810 库文件来继续评估。 但是、我想调查这一问题的根本原因是什么。
    因为我想让你分享我的项目,所以请接受我的友谊请求。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Machida-San、

     感谢您在结束时测试不同的方法 我接受了朋友的请求。  

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima-San:

    感谢您的答复并接受我的请求。
    我将我的项目发送给您并检查项目。

    此致、