This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145DESIGN-CALC:将功能导出到 EAGLE 或 Altium。 脚本。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, LM5575, LMR38015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1599301/lm5145design-calc-export-function-into-eagle-or-altium-script

器件型号: LM5145DESIGN-CALC
Thread 中讨论的其他器件: LM5146LM5145LM5575LMR38015

你好。

我想 通过简单地组合可从 Webench 下载的 Gerberfiles 来创建第一个 Powersupply 版本。  这将节省时间、随后我们 CNA 构建自己的 PCB。 因为空间不是问题。

Altium 下载 Erroes out。 Eagle 工作,但脚本有 erroes。  

提供有关应用程序和流程的建议。 该 TI 视频很久以前就说过可以使用 Altium。

我将使用多个 TI 芯片。  

谢谢

 

Anand

例如:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:  

    我可以向您发送 LM5145/6 EVM 的 Altium 文件。 我们使用 LM5145 EVM (5V/20A/225kHz) 或 LM5146 EVM (12V/8A/400kHz)。 哪一个更接近您的要求?

    请发送完整的快速入门计算器、以便我们更详细地了解您的设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 LM5145、因为电流要求较低。 1.2A @ 32V V I Ma 也接受任何其他关于器件的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚再次运行 WebBench、实际上 LM5575 或 LMR16020P 也可以正常工作。 它们更简单。 您有什么想法或偏好吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流只有 1.2A、则一定要使用具有集成 FET 的转换器。 LMR38015 80V/1.5A 是一个选项。