This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:原理图、方框图和测试报告

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1589130/wl1837modcom8i-schematic-block-diagram-and-test-reports

器件型号: WL1837MODCOM8I
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD

您好、  

我们目前正在为我们新开发的产品申请 FCC 和 IC 认证。 我们的产品中使用了 WL1837MODCOM8I、WL1837MODCOM8I 模块需要 FCC 和 IC 测试报告、原理图、方框图和 BOM。  

感谢您的支持。

 

顺祝商祺!

 

Javad   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Javad、

    为了进行确认、您在产品中使用了 WL1837MOD 吗? WL1837MODCOM8I 是 WL1837MOD 的评估平台、未经过转售认证。

    可在 此处的工具页面上找到 WL1837MOD 设计资源。 此外、您还可以在 WL18XX-Certification 页面上找到 WL1837MOD 的测试报告。 请下载 WL18MODGI 的报告。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    即 PN WL1837MODGIMOCR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Javad、

    太棒了。 我只是想确认一下。 如果这解决了您的问题、请点击“已解决“关闭此 TT。

    此致、

    Josh