This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:WebBench 中的 TPS54560 不生产 15V 输出的解决方案

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1598475/tps54560-tps54560-in-webbench-is-not-producting-a-soltuion-for-15v-out-put

器件型号: TPS54560

我输入了特定器件型号。 标称输入电压为 36V、输出电压为 15V。 当输出为 5V 时、没有问题。 但在 15V 电压下也应该起作用。  

这是软件问题还是存在硬件限制。

 

谢谢

 

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    似乎很正常工作。

    除 15V 输出外、您是否有任何特殊条件?

    这是 WEBENCH 设计链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的链接运行良好。 但是、当我键入器件型号时、它表示找不到器件型号。 平面 TPS54560 会被识别、但默认值低于 36V。 这可能是问题所在。  显然该部件存在、但 WebBench 未找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    是的、我们这边可能会有一些软件问题。

    我将在内部讨论此问题、并尝试尽快解决此问题。

    感谢您提请我们注意此问题。

    请立即尝试使用产品页面的 WEBENCH 链接。

    如果您有任何其他问题、请通过 e2e 联系我们。

    感谢您使用我们的产品!

    谢谢。此致、

    南迪。