This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:需要验证最大负载并观察到效率

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1597931/tps61087-q1-need-maximum-load-validated-and-observed-efficiency

器件型号: TPS61087-Q1

尊敬的团队:

我们正在设计一个 5V 至 12V 升压转换器。 请提供针对 TPS61087-Q1 测试的最大负载电流以及最大负载下的相应效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果选择 650kHz 和 6.8uH 电感器、效率约为 85%、最大负载为 1A。

    如果选择 1.2MHz 和 3.3uH 电感器、效率约为 80%、最大负载为 0.94A。