This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:运行时的设计问题和错误

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, LMK04828, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1591709/afe7950evm-problems-with-design-and-errors-when-running

器件型号: AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828AFE7950

我使用的是 latexx 2.9 和 AFE7950EVM 电路板。 当我尝试运行 AFE.deviceBringup () 时,我得到了一些 erros。 请参阅下图。 这是为什么?
AFE79xx_tiW9ltdyMa.png

 

另一个问题。 除了已配置的 GTXCLK 之外、我还希望控制 FPGA_REFCLK2*频率。 如何在 Latte 中执行此操作? FPGA_REFCLK2 是 LMK04828 的信号名称输出、可进入 FMC 连接器。

另一个问题。 有一个称为 SYNCBOUT**的信号、是 AFE7950 的输出。 此信号激活的条件是什么? 在我的设置中、我仅使用 TX (DAC) 进行早期测试、同步过程未开始、这与此信号有关。  

 

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于运行问题、我遇到的似乎是使用管理员权限运行 Latte 解决了问题。

    我仍然希望对其他问题作一些澄清。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    使用最新版本的 Latte 时、也可以通过 在脚本顶部添加以下行来解决此问题。 您面临的问题是、如果没有下面给出的行、某些参数不会被设置为默认值。  

    sysParams=AFE.systemParams
    sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion

    此致、

    David