This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508-04EVM:当我同时使用 dac8050xevm 和 ads8688evma 时、将显示"指定端口已在使用"。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508-04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1596970/dac80508-04evm-when-i-using-dac8050xevm-and-ads8688evma-at-the-same-time-specified-port-is-already-in-use-appears

器件型号: DAC80508-04EVM

尊敬的先生/女士:

你在干什么?

当我同时使用 dac8050xevm 和 ads8688evma 时、会出现消息“指定的端口已在使用中“。

但是、逐一使用它们是可行的。 如何解决此问题?

ADS8688EVM 错误捕获

image.png

image.png

DAC80508-04EVM 错误捕获

祝你度过美好的一天

谢谢你

 

朴贤哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于我们的大多数数据转换器 EVM、两个 EVM 无法同时在同一台计算机上运行。 EVM 可能希望使用同一 COM 端口进行操作。

    当我需要运行两个 EVM 时、我通常使用两台不同的计算机来运行 GUI。  


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白!

    非常感谢。

    朴贤哲