This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480T-Q1:申请审查基于 TI 的 DMS 产品电源系统

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1597136/lm61480t-q1-request-for-review-the-ti-based-dms-product-power-system

器件型号: LM61480T-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用多个 TI 元件(电源部分)来设计 DMS 器件、因此希望让 TI 汽车团队审查设计。 请就启动此审查的程序和所需流程提出建议、或者请分享适当的 FAE 联系方式、以便我们与之联系。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatachalam

    感谢您有兴趣让 TI 审查您的 DMS 电源设计。 ‑原理图/布局审查、TI 在 E2E 论坛上支持器件的特定问题、并由当地的 TI 销售/FAE 团队负责进行更广泛的系统审查。 请‘您当地的 TI 销售代表或分销商、以便联系相应的 FAE、或使用 TI 的“联系我们“/客户支持中心页面申请该项目的支持。 在您通过这些通道分享 TI 电源器件的原理图后、团队将审核并提供详细的反馈。

    谢谢。此致

    Naresh