This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53:UCC28C53 PSPICE 失败

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1592637/ucc28c53-ucc28c53-pspice-fail

器件型号: UCC28C53

大家好!

我正在研究使用 UCC28C53 控制器的电源设计。 该系统在轻负载下工作稳定、但当我尝试消耗 2A 电流时会遇到问题。 一旦负载增加、系统就会关闭(或进入重启循环)。

任何人都可以查看或查看我的 PSPICE 文档吗? 我对 PSPICE 很陌生、我如何根据我们的需求修改这个电路?

此致、

Batuhan
UCC28C53.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    您的查询正在审核中。  请给 我们一些时间、我们会尽快回复您。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:

    非常感谢。 我将等待您的答复。

    此致、

    Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adhvaidh Aravind ,

    PSPICE 仿真有任何进展?

    此致