This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:请求提供 FIT 和 MTBF 数据

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1600891/tps62a01-request-to-provide-fit-and-mtbf-data

器件型号: TPS62A01

尊敬的 TI 团队:

希望您做得好!

我们正在其中一个产品中使用 P/N TPS62A01DRLR、目前正在努力确定该产品的 MTBF。 您能否提供此器件的时基故障和 MTBF 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yogeshkumar、

    感谢使用 E2E。

    您可以在此处找到数据:  TPS62A01:TPS62A01 和 TPS62A02 的最新版本 

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    感谢您的更新。 但我无法打开提供的网络链接。 请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yogeshkumar

    链接对我有效、但我现在将数据放在以下位置:

    SN 29500 输出-

    λ 参考拟合

    20

    θ Vj(以°C 为单位)

    55

    IEC 62380/ISO 26262 模型输出-

    总时基故障率

    4.

    裸片时基故障率

    3.

    封装时基故障率

    1.

    如有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    SEPP