This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28632:220VAC 至 67.2VDC 交流/直流电源、5A 电路设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, TINA-TI, UCC28632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1598325/ucc28632-ac-to-dc-power-supply-220vac-to-67-2-vdc-5a-circuit-design

器件型号: UCC28632
《Thread 中讨论的其他器件: PMP40766TINA-TI

TI 团队大家好、

我正在设计具有以下要求的隔离式交流/直流电源:

  • 输入:220–240VAC、50Hz

  • 输出:67.2VDC @ 5A(≈336W)

  • 隔离:必需

  • 目标效率:>92%

  • 应用:电池充电器/工业电源

我以 PMP40766 (PFC + LLC、390VDC→72VDC、600W) 为起点。 由于我的功率等级几乎是 PMP40766 的一半、因此我想将设计缩减至~350W 并降低 BOM 成本。

我正在寻找以下几点的指导:

  1. PFC 级扩展和成本降低

    • PMP40766 中的升压 PFC 是否可以减小尺寸以实现~350W 的运行?

    • 对于此功率级别、建议使用成本更低的 TI PFC 控制器吗?

  2. 隔离式直流/直流 (LLC) 级优化

    • 针对 67.2V/5A 扩展 LLC 变压器和谐振组件的建议

    • 关于在保持效率的同时降低电流 SR 器件的建议

  3. 控制器替代产品

    • TI 控制器组合(PFC + LLC 或其他隔离式拓扑)的成本优化、适用于~300–350W 设计

    • 任何 TI 参考设计的输出功率更接近 300–400W、输出为~60–70V

  4. 仿真资源

    • 可提供用于推荐的 PFC 和 LLC 控制器的 TI 仿真模型 (TINA-TI / Pspic/SIMPLIS)

    • 包含可下载仿真文件的参考设计

    • 推荐的仿真工作流程用于验证 PFC +隔离式直流/直流系统的启动、稳态运行、负载瞬态和效率

非常感谢有关架构选择、元件扩展、成本优化和仿真资源的任何建议。

感谢您的支持。
Shashank Reddy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、

    在进行设计时、我无法在任何地方找到这些组件或替换的组件。 请告诉我如何采购这些元件?

    L2 1. YXBCM020013007C 亚新电子 8.3ms @ 10kHz 2 路共模扼流圈穿孔 DCR
    L4 1. 340uH YXS70360T 亚新电子 变压器、340 μ H、TH
    L5 1. 58 μ H YXS50666T 亚新电子 变压器、58uH、TH
    t1. 1. 200 μ H YXS61212T 亚新电子 变压器、200 μ H、PQ3230
    T2 1. 1800 μ H YXS61211T 亚新电子

    变压器、1.8mH、TH

    谢谢
    Shashank Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    UCC28632 是反激式控制器、可能不适合此类高功率应用。

    您是打算 为此使用 UCC28180DR (PFC)+ UCC256403DDBR (LLC) 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somnath、  
    我为这个混乱而道歉。 我指的 IC 不是 UCC28632、我指的是  UCC28180DR 和 UCC256403DDBR


    谢谢、
    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    很抱歉耽误你的时间。

    对于 LLC 部分、请参阅以下的数据表和设计计算器 UCC25661x

    e2e.ti.com/.../ucc25661.pdf

    Design Calculator_UCC25661x

    此致、

    亚米尼。