This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:使用 LM5030 驱动器 IC 时的脉冲宽度不匹配

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1599914/lm5030-mismatch-in-pulse-width-while-using-lm5030-driver-ic

器件型号: LM5030

我使用 LM5030 栅极驱动器 IC 来驱动推挽式转换器。 在正常运行时、我的栅极脉冲宽度不匹配。 OUTA 和 OUTB 之间存在 100ns 的差异。 原因可能是什么。

附录电路图像。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saghil、

    如果您以 50%的占空比工作、在理想情况下是的、则脉冲宽度应匹配。 但是、为了避免击穿、需要一定量的死区时间。 如果有死区时间、脉冲宽度将不再相等(在本例中,存在 100ns 的差异)。  

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh