This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:关于"WEBENCH "结果"TPS56A37"

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1601611/tps56a37-regarding-the-webench-results-for-tps56a37

器件型号: TPS56A37

在设计时、Vin=11.4~12.6V、Vout=10V、Iout=4A、温度 60℃ 和高效设计​​、运行值显示频率为 317.16kHz。 我知道 TPS56A37 固定为 500kHz、但我想确认这些仿真结果是否适用于 500kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、TPS56A37 的工作频率为 500kHz。 Webench 仿真结果是 500kHz 的条件下得出的。 随着占空比变大、由于 FET 尝试保持 Vin/Vout 占空比、频率更有可能偏离。 此外、这是 D-CAP3 器件、因此频率偏差对于 D-CAP3 器件是正常现象。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白。 谢谢你。