This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:需要仿真此 IC (LV5144)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LV5144, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1602204/lv5144-need-to-simulate-this-ic-lv5144

部件号: LV5144
主题: LM5137 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

作为内部直流/直流转换器开发的一部分、我们选择将 LV5144 IC 纳入我们的设计中。 我们的要求是实现 40A、12V 输出和 30V 至 60V 输入电压范围

为了验证和验证此设计、我们需要一个特定于 LV5144 IC 的仿真工具。 我们恳请获得您的支持、为此 IC 提供适当的仿真资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pawan、

    为了满足 40A 的输出要求、您需要一个两相或更高的解决方案。 采用单相设计难以满足这一要求、因为散热变得难以管理、并且您在较高负载下可能会遇到效率较低的情况。

    我建议考虑使用 LM5137、它更适合您的应用。 它是一款双相 80V 控制器、可以有效地满足您的要求。

    设计资源:

    • 快速入门计算器: 可在此处获取 — https://www.ti.com/tool/LM5137-LM25137-DESIGN-CALC
    • WEBENCH 电源设计器: 支持自动化设计
    • SIMPLIS 模型: 可能可用 — 如果您有 SIMPLIS 支持、我可以在内部进行检查并提供模型

    如果您需要 SIMPLIS 模型或有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢您、

    此致、

    Onkar Bhakare