This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180DESIGN-CALC:无法使用 SPICE 模型进行仿真

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1601051/lm5180design-calc-unable-to-simulate-with-the-spice-model

器件型号: LM5180DESIGN-CALC
Thread 中讨论的其他器件: LM5180、PSPICE-FOR-TI

你(们)好

我从 TI 下载了 LM5180 的 PSpice 瞬态模型。 当我尝试在 LTspice 中运行提供的评估电路时、我会遇到以下错误: “节点太多“

我尝试过故障诊断、但无法解决问题。 是否有人在 LTspice 中成功运行此模型或找到了此错误的变通办法? 任何支持都将非常感谢。

865a32e0-c466-4070-840e-616e2cb13ee0.png

作为参考、我附上了错误消息的屏幕截图。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhilash、

    您可以使用 PSpice for TI 进行一次仿真吗?

    此外、请发送您在打开时遇到问题的文件。

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourish、感谢您的答复。 我无法附加我的 Ltspice 模型、它显示文件类型不被允许。 我请求您分享您的电子邮件 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhilash、

    我提供了关于 e2e 直接邮件的电子邮件。

    是否尝试使用 PSpice for TI?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhilash、

    产品页面上提供的模型将在 PSpice for TI 上运行。

    我已经提供了通过电子邮件下载它的步骤。

    以下是下载 PSpice for TI 的步骤:

    • 请访问 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
    • 点击“下载“或“请求“按钮
    • 如有提示,请更新您的个人信息
    • 等待从 pspice-for-ti@ti.com 下载的电子邮件(检查垃圾邮件文件夹)

    如果遇到问题:

    清除浏览器 Cookie 和缓存
    尝试使用其他浏览器
    检查互联网连接是否稳定

    如果您仍然无法下载、请发送电子邮件至 support@ti.com 并附上您的全名和电子邮件地址、以寻求帮助。

    您可以使用 PSpice 进行运行吗?

    LTspice 和 PSpice 模型语法之间存在显著差异、可能导致您遇到错误。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhilash、

    PSpice 文件现在是否正常工作?

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试安装 PSpice、很长时间后会显示该窗口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhilash、

    此阶段的安装时间有多长?

    重新启动安装是否有帮助?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhilash、

    它现在工作吗?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abhilash、

    是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    南迪。