This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:确定空载和过载情况

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1602527/tida-010054-determine-no-load-and-over-load-conditions

器件型号: TIDA-010054

大家好  

我目前正在研发用于 50kW 应用的双有源电桥转换器。 基于参考设计 TIDA-010054。 我能够实现 ZVS、但如果我在降低输出电压且功率下降时遇到了 ltpsice 仿真的问题。 如果输入较高的负载电阻值、则输出电压和功率将增加。 它的工作条件与任何其他普通直流/直流转换器有很大不同。 如何定义 无负载和过载情况。  

我已经考虑了所需的 漏电感 提供标称功率 90 相移。

如果您分享有关实施仿真和更好地了解双有源电桥转换器的任何参考文献和支持、将会非常有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 您是否已经研究过 TIDA-010054 设计指南? 它详细描述了 DAB 的工作原理。

    可以使用设计指南中的公式 6 计算单相移调制中的传输功率:

    如果您对恒定相移和具有阻性负载的进行仿真、则如果您增加负载电阻、则输出电压应该会增加。
    由于您将相同的功率推送到更大的电阻器、这会导致输出端的电压更高、从而进一步增加传输的功率。 为了控制输出电压、您需要一个控制环路来调节相移以提供所需的输出电压。 可以使用标准 PI 控制器。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Andreas