This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261X-PET-CALC:差分线路 TX/RX 的 IBIS 模型

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1603603/am261x-pet-calc-ibis-models-for-differential-line-tx-rx

器件型号:AM261X-PET-CALC

您好、

我正在查找包含 2 个器件的 IBIS 模型。

  1. V62/09602-01XE
  2. V62/09603-01XE

请您提供帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    请允许我花几天时间对此进行研究。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Long、

    对延迟深表歉意、我仍在考虑是否有适合这种情况的 IBIS 模型。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Long、

    您能否提供此器件的说明? 您提供的数字与任何 IO 单元型号不对应。

    此致、

    Brennan