This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:TMS320C6416T:SI 参数

Guru**** 2922150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1604585/tms320c6416t-tms320c6416t-si-parameters

部件号: TMS320C6416T

尊敬的团队:

请为 DSP 信号的 SI 仿真提供插入损耗、回波损耗、眼高和眼宽通过参数。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh Karanth、

    感谢您的查询。

    您能详细说明一下您的疑问吗?

    如果其他器件提供了参考信息、请分享以供参考。  

    我已与专家核实并收到以下答案:

    他们要针对哪个接口获取此信息? 从他们下面的问题来看、这并不清楚。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我需要它用于 HPI 接口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh Karanth、

    谢谢你  

    这是一个并行接口、依赖于负载和布局。

    HELO ME 了解您的要求。

    请分享您在任何其他设备上可能拥有的任何类似信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我想要详细了解 HPI 接口本身的眼罩(眼高和宽度)、IL 和 RL。 这些参数是否可用? 它并非特定于器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh Karanth、

    谢谢你  

    让我检查一下,但这是很不可能,我们可能有上述要求的信息.

    此致、

    Sreenivasa.