This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTBK-CALC:TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1595167/lm5160dntbk-calc-tina-ti-spice-based-analog-simulation-program

器件型号: LM5160DNTBK-CALC
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

早上好、

使用 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序时、我遇到问题。 我们有一个想要安装此软件的用户、但是、一旦下载并提取此软件、该应用程序就无法运行。  

我已尝试在我的计算机上运行此程序、但收到相同的结果。  请帮助解决此问题。

我同意零件号。 我不熟悉这个软件,并把一个随机的部分在盒子里。 此外、我被告知这是 CS3078154 案例中的本地化问题、但这对我解决问题没有帮助。 请说明如何解决此问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我发现了相同的问题,但幸运的是,我有一个早期下载的模型,它似乎工作.  下面附上。  我还将寻求我们的团队帮助来解决在线文件问题。

    e2e.ti.com/.../snvmb64 tsc

    您能尝试一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    此问题现在是否已解决?

    我需要为最终用户提供该软件的最新在线版本。

    谢谢

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我将再次要求确定网站修复的优先级。  目前、请使用我之前分享的模型:这是我几个月前在线下载的模型、我可以确认我们最近没有修改过该模型。  我想这只是网络链接中的一些问题。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    因为我没有收到内部确认、所以我认为没有解决。  在我写了上面的答复后,我去检查在线模型链接再次,猜测,它是工作的。  运行新下载文件的计算机的快照。

    您能站在自己这边看看吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    新年快乐!  我是否可以假定问题已解决?  请允许我在此处关闭该主题、但欢迎您通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、