This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-calculation-tool:仿真问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1604451/tps552892-calculation-tool-simulation-issues

器件型号:TPS552892-calculation-tool
主题中讨论的其他器件: TPS552892TPS55285

您好、  

当我在输入电压为 3V 至 18V、输出电压为 3.8V 5A 的情况下对此进行仿真时、会生成建议的原理图。 但是、当我希望以 3.8V 的电压输入 4 至 5V 电压和 5A 的输出时、该设计无法使用这些输入参数。  
这是否是仿真问题、或者此器件是否无法支持这些输入和输出参数?

谢谢你  

Vedat Cavlu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedat:

    我们的专家稍后会回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedat:

    感谢您联系我们。 您能否将仿真文件发送给我? TPS552892 可支持此工作条件。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、  

    如屏幕截图所示、当我将 3V 至 6V 输入电压设置为 3.8V 输出电压和 5A 输出时、不会生成任何原理图、并显示  

    无法创建设计!

    您的首选设备无法使用您选择的输入。

    请更改您的输入或选择其他设备。2.

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedat:

    这是仿真问题。 TPS552892 可支持的功能。 您也可以考虑使用 TPS55285。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分