This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:无法识别器件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3S3748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1605202/amc1210mb-evm-device-not-recognized

器件型号: AMC1210MB-EVM
Thread 中讨论的其他器件: LM3S3748

您好、

我购买了 AMC1210MB-EVB 并安装了软件。 我遇到的问题是 NI-USB VIS 器件下的系统-(Windows)-设备管理器将电路板识别为“通用大容量器件“、而不是数据表中所述的“AMC1210EVM (LM3S3748)“。 软件启动、但当我想要获取数据时、我收到“固件遇到意外故障、请重试“消息。 我注意到该软件是为 Windows XP 制作的,我在 Windows 7 和 Windows 10 上测试了它,并得到了同样的问题。 (在 Windows 10 上,我根据您的说明禁用了驱动程序签名执行功能)。 您认为这是主板固件问题还是 Windows 7/10 问题?

此致、

Janez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好...

    现在一切都好。 我把它开始工作、它在 Windows 10 上运行良好。 我忘记输入 SOSR 值。