This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:启用最大限值

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1605303/tps568230-enable-max-limit

器件型号: TPS568230

尊敬的团队:

从数据表来看、EN 引脚的绝对最大电压似乎为 4V。
如果我将 EN 电压设计为 5V、会发生什么情况。

它会导致任何问题还是可以正常工作而不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramakrishna

    我们将对此进行研究、然后返回给您

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    不建议超过任何引脚的绝对最大限值。 这可能会导致器件损坏。 我们建议在 EN 引脚上使用 3.3V 齐纳二极管(我们的许多 EVM 都使用该二极管)、以确保电压不超过 4V。  

    此致

    Nikhil