This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4011-CALC:PSpice 模型问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1605707/tps7h4011-calc-issue-with-pspice-model

器件型号:TPS7H4011-CALC
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

您好:

版本:17.4.0.s012

通过导入向导将 PSpice 瞬态模型仿真到 TINA TI 时遇到问题。

这是我的错误。 “TPS7H4011_TRANS SUBSIRCUIT

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    TPS7H4011 PSPICE 模型没有经过导入 TINA-TI 的测试、因此某些 PSPICE 语法目前可能无法与 TINA 进口商配合使用。

    您可能需要使用 PSPICE 模型的.lib 文件创建一个 TINA-TI 器件。 此视频展示了如何执行此操作:

    https://www.ti.com/video/3870338449001

    如果这样做行不通、可以从 TI.com 下载 PSPICE for TI

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    也可将 TPS7H4011 的 SIMPLIS 模型与 SIMPLIS 仿真器一起使用。

    谢谢、

    Andy