This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544 HARDWARE-DESIGN-CHECKLIST:级联硬件设计

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2544, AWR2188, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1607356/awr2544-hardware-design-checklist-cascading-hardware-design

器件型号:AWR2544 HARDWARE-DESIGN-CHECKLIST
主题: AWR2188AWR2243 中讨论的其他器件

我想设计 77GHz 毫米波雷达系统。 哪些类型的芯片支持级联模式设计? 在数据采集和存储方面、芯片是否可以直接采集和保存数据、或者是否有必要单独设计数据采集板来实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、我们有 AWR2243 和 AWR2188 可以级联的器件。 此处提供了 AWR2243 2 芯片级联 EVM - https://www.ti.com/tool/AWR2243-2X-CAS-EVM的链接。

    AWR2188 是一款新器件、您可以 在 AWR2188EVM 评估板|德州仪器 TI.com上了解该器件。 注:2188 的可用性有限、因此您可以等待生产发布。

    对于数据采集、如果您使用 AWR2243 或 DCA2000(如果您使用 AWR2188)、则需要 DCA1000。

    此致、

    Samhitha