This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:请求进行原理图检查 (TPS259530)。

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1607255/tps2595-request-for-a-schematic-check-tps259530

器件型号: TPS2595

这是我第一次使用电子保险丝、因此我想提出几个问题。
我计划使用下面所示的电路对电路板进行原型设计。 我将附上原理图、如果您看到任何相关信息、请告诉我。

image.png

前提条件
电路配置为:USB Type‑C 连接器<-> TPS259530DSGR <-> DC‑DC/DC / BATTERY 电路。
使用电子保险丝的原因是为了进行 CE 和其他认证测试。 如果电池电路中发生异常情况、并且电流超过指定值 (1A)、我希望电子保险丝关闭异常电流。

以下是我有点担心的要点:
-我是否应该添加一个组件来降低 USB Type‑C 连接器和电子保险丝之间的电流?
 如果电子保险丝在短路模式下可能失效、我想知道最好添加一个电流保险丝还是类似的保险丝。
-我认为电子保险丝 IN 引脚的陶瓷电容器可以设置为未安装,但可以接受吗?
-由于 FLT 引脚(引脚 6 )是一个开漏‑漏输出,我认为如果 CPU 不监测故障,将其保持未连接是可以的。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    -我是否应该添加一个元件来减小 USB Type‑C 连接器和电子保险丝之间的电流?
    [/报价]

    如果您是在该相位和接地之间添加、则需要添加电容器和 TVS 二极管以实现瞬态保护。 请参阅数据表中的“电源要求“部分。 但它不会切断电流、但有助于器件免受瞬态保护  

     如果电子保险丝在短路模式下可能失败、我想知道添加电流保险丝还是类似的保险丝更可取。
    [/报价]

    从你这边的要求是什么,比如你希望电子保险丝在电子保险丝输出端出现短路时如何反应

    -我认为电子保险丝 IN 引脚处的陶瓷电容器可以设置为未安装、但这可接受吗?
    [/报价]

    如果系统遇到电压瞬变、强烈建议安装。 假设检测到短路、电子保险丝会关闭。 由于电流和路径电感突然变化、输入引脚可能会出现高压瞬变、当瞬态超过电子保险丝的绝对最大值时、会损坏 IC  

    -由于 FLT 引脚(引脚 6)是一个开漏‑漏极输出、因此如果 CPU 不监测故障、可以将其保持未连接状态。 正确吗?
    [/quote]
    [/quote][/quote]

    是的、您可以将其悬空  

    此致、

    Sailendra

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 请在下面查看我的评论。

    -我是否应该添加一个组件来降低 USB Type‑C 连接器和电子保险丝之间的电流?
    -如果电子保险丝在短路模式下失效,我想知道添加电流保险丝或类似的东西是否可取。
    这些问题的主要原因是、我不确定是否应采用电子保险丝本身的内部‑Ω 短路故障模式、IN 和 OUT 引脚在内部短路。
    如果电子保险丝的输出侧发生 GND 短路、我希望电子保险丝能够正确地保护系统。
    但是、如果电子保险丝本身可能会在‑Ω 内部短路情况下失效、我认为至少在输入或输出侧提供一个电流保险丝或多保险丝封装可能会更好、所以我提出了这个问题。

    -我认为电子保险丝 IN 引脚的陶瓷电容器可以设置为未安装,但可以接受吗?
    -由于 FLT 引脚(引脚 6 )是一个开漏‑漏输出,我认为如果 CPU 不监测故障,将其保持未连接是可以的。 是这样吗?
    关于这些问题、我对你提供的答案感到满意。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在设计方面、IC 本身不可能发生内部短路。 由于制造不确定性、这种情况可能非常罕见

    此致、

    Sailendra